Skip to Contents


Home > THK stellt auf der CES 2019 das ARGUS BOARD vor, einen einzigartigen Mikrocomputer für das Internet der Dinge

Gemeinsame Ausstellung auf der CES 2019: Unsere speziell entwickelte Mikrocomputer-Platine ARGUS BOARD und damit ausgestattete Produktideen

8. Januar 2019

Vom 8. bis 11. Januar stellt THK auf der CES, der weltweit größten Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas (USA), verschiedene Prototypen vor.

Auf dieser Messe präsentieren wir die ARGUS BOARD Modellreihe, unsere eigene, speziell entwickelte Mikrocomputer-Platine für das IoT („Internet of Things“) und industrielle Anwendungen. Darüber hinaus stellen wir damit ausgestattete Produktideen aus: ARGUS BALANCE, einen Sensorsitz, der Atmung und andere Körperinformationen erfasst; ATMOS II, ein humanoides Objekt, das Informationen seiner Umgebung misst; und Sensing Scape Studio, mit dem wir Umgebungsinformationen in Medienkunst umwandeln – dies sind einige Beispiele dafür, wie unser Sensordesign unseren Alltag bereichern kann.

Ausstellungsinformationen

CES

Ausstellung CES (Consumer Electronics Show)
Datum 8. Januar (Di) bis 11. Januar (Fr) 2019
Stand 40537 (Sands Expo, 2. Stock, Hallen A–D) 
Standname: sensingnet Inc. 
Veranstaltungsort Sands Expo & Convention Center, 201 Sands Ave, Las Vegas, NV 89169, USA

Eigens entwickelte Mikrocomputer-Platine „ARGUS BOARD“

THK ARGUS BOARD

Was ist das ARGUS BOARD?

Das ARGUS BOARD ist eine neu entwickelte, einzigartige Mikrocomputer-Platine, die speziell für Sensorik ausgelegt ist. Durch eine hohe Verarbeitungskapazität und ein montiertes  

Der allgemeine Verkauf beginnt im Sommer 2019.


 

 

Sensorsitz „ARGUS BALANCE“

THK ARGUS BALANCE

Was ist ARGUS BALANCE?

ARGUS BALANCE ist ein „intelligenter“ Sensorsitz, der Ihre Herzfrequenz, Atemfrequenz und Ihr Stressniveau misst, indem er hochempfindliche piezoelektrische Sensoren verwendet, die in den Sitz integriert sind, um kleinste Bewegungen Ihres Körpers zu erkennen. Er verwendet Chaostheorie* zur Analyse Ihrer Werte für Stress, Entspannung, Ermüdung und Reaktionsfähigkeit. Dieses Modell ist die dritte Version der Serie seit Beginn der Entwicklung im Jahr 2017. Seine beiden Sensoren machen die Datenerfassung noch genauer. Der Atmungsalgorithmus ermöglicht zudem die Visualisierung Ihrer Atemfrequenz und -stärke.

Sensoroid ATMOS II

THK ATMOS II

Was ist Sensoroid ATMOS II?

Der Sensoroid ATMOS II ist ein humanoides Objekt, das verschiedene Umgebungsinformationen messen kann. Durch das Einbetten von Sensoren in diesem Objekt können Sie die Umgebungsbedingungen so darstellen, wie eine echte Person sie erleben würde. Die zweite Version des Sensoroids stellt eine Verbesserung gegenüber dem ersten 2018 veröffentlichten Modell dar und ist mit unserer speziellen Mikrocomputer-Platine ARGUS BOARD ausgestattet.

Sensordaten-Visualisierungssystem
Sensing Scape Studio

Was ist das Sensing Scape Studio?

Das Sensing Scape Studio ist eine Datenvisualisierungstechnologie, die mithilfe einer speziellen Mikrocomputer-Platine und eines Algorithmus Daten aus der Umgebung – wie Geräusche, Licht und Temperatur – in einer Form zum Ausdruck bringt, die wir mit unseren Sinnen erleben können. Es eröffnet eine neue Welt der Medienkunst auf der Basis von Sensortechnologie und schafft Marktwerte.

Mikroenergiegewinnungs-Platine
REGEN BOARD

Was ist das REGEN BOARD?

Das REGEN BOARD ist unser eigenes, speziell entwickeltes Platinensystem, das es ermöglicht, Energie aus Mikroenergiequellen in der natürlichen Umgebung zu sammeln und auf eine zweckmäßige Spannung zu erhöhen. Unser Ziel ist es, ein System zu entwickeln, das ausreichend Leistung für Erfassungs- und Datenübertragungsvorgänge in verschiedenen Umgebungen für die sich schnell entwickelnden IoT Bereiche bietet.

THK REGEN BOARD

Kontakt

Global Marketing Division
2-12-10 Shibaura, Minato-ku, Tokio, 108-8506, Japan
E-Mail:web@thk.co.jp