このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > 国際ロボット展&セミコン・ジャパン出展品を動画でご紹介

2009国際ロボット展 & SEMICON Japan 2009 出展品紹介

国際ロボット展・セミコン・ジャパン

2009年11月25日~28日に開催されました「2009国際ロボット展」、及び12月2日~4日に開催されました「SEMICON Japan 2009」では、THKブースにたくさんのお客様にご来場を頂き誠にありがとうございました。

ご来場頂けなかったお客様、またご来場頂きながら全てをご説明できなかったお客様に、THKの提案をご理解頂けますよう出展品の一部を動画にてご紹介いたします。

 ※モニターアイコンをクリックすると別ウィンドウで映像が流れます。再生にはAdobe社 Flash Playerが必要です。


2009国際ロボット展オープニングセレモニー  ~ロボットハンドによるテープカット~

高出力精細ロボットハンド

2009国際ロボット展のオープニングセレモニーでは、THKとJAXAが共同開発した 高出力精細ロボットハンドでテープカットを行いました。


出展デモンストレーション機のご紹介

デモ機

卓上加工機

このデモ機は、任意のデザインを加工できる卓上加工機です。
スピンドルの移動軸(XZ軸)とワーク軸(Y軸)にTHK電動アクチュエータコンパクトシリーズのSKRが使用されています。


デモ機

導通検査装置

このデモ機は、プリント基板導通検査装置です。
プローブの移動部XYZ軸にTHK電動アクチュエータコンパクトシリーズのSKRが使用されています。


デモ機

外観検査装置

このデモ機は、カメラユニットを使用して外観検査する装置です。
カメラユニットを移動させる部分にTHK電動アクチュエータエコノミーシリーズのVLASTを使用し、従動側の案内にLMガイドを使用しています。


デモ機

シーリング装置

シーリングノズルのXYZ軸移動部にTHK電動アクチュエータスーパーFAシリーズのKTが使用されています。
コントローラLXAのオプション:「マルチスプライン機能」によって、自由曲線と直線上を停止することなく滑らかに移動することができます。


デモ機

ガントリーロボット

このデモ機は、成型機からワークを取り出し次工程へ搬送するガントリーロボットです。
X軸にTHK電動アクチュエータユニバーサルシリーズのTH、Y軸にGL-N、Z軸にエコノミーシリーズのVLASTを使用しています。


デモ機

ディスク搬送装置

このデモ機は、ディスクをストッカーから別のストッカーへ移動する装置です。
クリーンシリーズのTHK電動アクチュエータで構成されておりX軸にCGL、YZ軸にCSKRを使用しています。