【新产品信息】
交叉滚柱轴环增加“RB-H/RE-H/RU-H型”高刚性系列
~尺寸可与现有产品互换、实现高刚性~
2022年6月28日
THK株式会社(董事长:寺町彰博 以下称THK)增加了高刚性系列交叉滚柱轴环“RB-H/RE-H/RU-H型”,尺寸可与现有产品互换。

交叉滚柱轴环中,圆柱形滚柱通过间隔保持器相互垂直排列,因此可以承受所有方向的载荷(径向载荷、轴向载荷、力矩载荷),同时实现较高的旋转精度。
发挥这些特点,交叉滚柱轴环作为旋转轴承广泛应用于机床、工业机器人等需要进行高刚性、高精度旋转运动的设备。近年来,工业机械市场中设备的高刚性化进一步提高。THK为实现旋转轴承的高刚性需求,将内部结构设计成最适合高刚性化的结构,增加了尺寸可与现有产品互换、并具有高性能的高刚性系列“RB-H/RE-H/RU-H型”交叉滚柱轴环。为满足多种需求,产品阵容共设91种型号。分别为“RB-H型”轴径φ50~700的42个型号、“RE-H型”轴径φ50~600的41个型号和“RU-H型”轴径φ35~350的8个型号。
从一般工业机械、精密机械,到大型高精度机床,THK产品助力实现各种设备的高速化、小型化及高刚性化。
※下载使用目录需要注册“THK技术支持网站”会员(免费)。
>点此这里注册新会员
特长
高负荷・高刚性
圆柱形滚柱通过间隔保持器在内环和外圈之间相互垂直排列,因此1个交叉滚柱轴环即可承受径向载荷、轴向载荷及力矩载荷等所有方向的负荷。同时,通过重新设计内部结构实现高刚性化,对工业机器人的关节、旋转部位和加工中心的旋转工作台等的高性能化作出贡献。
尺寸与现有产品互换
与现有产品采用相同尺寸,无需改变安装规格即可实现设备的高刚性化。
丰富的产品阵容
“RB-H型”具有轴径φ50~700的共42个型号,“RE-H型”具有轴径φ50~600的共41个型号,“RU-H型”具有轴径φ35~350的8个型号,共设91个型号。