Skip to Contents


Home > 東急建設、THKで建設現場用搬送ロボットの実証実験を開始【ニュースリリース】

【ニュースリリース】東急建設、THKで建設現場用搬送ロボットの実証実験を開始
~段差や複雑な経路も走行可能な搬送ロボットを共同開発中~

2019年6月4日

東急建設株式会社(代表取締役社長:寺田 光宏、以下、東急建設)、THK株式会社(代表取締役社長:寺町 彰博、以下、THK)は、建設現場の資機材搬送を自動化するロボットを共同開発中であり、現在、実証実験を行っております。
2020年春の商用化を目指して、引き続き開発を進めてまいります。


 

●建設業が抱える課題

近年、建設業では就業者の減少による人手不足が深刻化しています。加えて、現地生産が基本となる建設業は作業の標準化が難しく、生産性向上が大きな課題となっています。
建設現場においては、工事の進捗に合わせて作業環境が日々変化するだけでなく、狭くゆとりのない通路や段差などの環境が資機材搬送の生産性を阻害する要因となっています。

●共同開発の目的

東急建設とTHKは、日々変化する作業環境に合わせて即座に経路変更が可能で、狭くゆとりのない通路や段差などがある建設環境においても、決められた位置に資機材を搬送できる建設現場用搬送ロボットの共同開発を進めております。
この建設現場用搬送ロボットの導入により、作業効率が約30%向上※することを目指しています。

※ 建設現場用搬送ロボットの導入により、現状7名で行っている資機材搬送作業を5名で実施可能となり、削減された人員を他の作業に配置することを条件として算出。

●生産性が向上する 「建設現場用搬送ロボット」

開発中の建設現場用搬送ロボットは、段差や粉じんのある環境で行われる資機材の搬送作業を自動化するための搬送ロボットです。
日々刻々と変化する建設現場に対応するために、プログラミングの知識がない現場作業者でも、搬送経路の設定が素早く簡単にできるTHK独自の自律移動制御システム 「SIGNAS」 を搭載しています。

●実証実験の内容

都内の大規模マンション工事現場において、建設現場用搬送ロボットが台車に載せた1トンの資機材を牽引しながら鉄板の段差を乗り越え、物の配置などの周辺環境が変化しても安定した走行ができることを確認する実験を行いました。

今後、東急建設とTHKは、建設現場用搬送ロボットの改善を進め、建設現場の生産性向上へ貢献してまいります。

 

[関連資料] 建設現場用搬送ロボットの概要

今回の実証実験に使用した開発中のロボットは、THKが独自開発した自律移動制御システム 「SIGNAS」 を搭載した、建設現場などの半屋外環境で搬送作業を自動化するための搬送ロボットです。

 

■システム概要※

1.自律移動制御システム 「SIGNAS」

ロボットに搭載したステレオカメラで経路周辺に設置した サインポスト の距離と方位を計測し、目標経路を走行するよう軌道を修正しながら移動します。目標経路は、プログラミングをすることなく、サインポストを設置するだけで設定が可能になります。またサインポストを移動するだけで、素早く簡単に経路を修正することができます。

「SIGNAS」 の制御イメージ

 

2.高出力モータを2基搭載

左右輪を独立した高出力モータで駆動する事で、前進、後進、旋回の動作をスムーズに制御します。

3.信頼性の高い安全装置

障害物を検知するLRF(レーザレンジファインダ)とバンパセンサを搭載し、進行方向が妨げられた場合でも安全に停止します。

■特長※

•日々刻々と変わる現場の状況に合わせて、プログラミングの知識がなくても、その場で経路を設定および変更することが可能です。
•現場で多く使用される平台車を牽引することができます。最大1tまでの資材を牽引可能です。
•段差やスロープを乗り越えて走行することができます。

■商用化の予定

今後は、段階的に試験導入の範囲を広げ、2020年春の商用化を目指します。
商用化にあたっては、建設現場への導入がしやすいようレンタルでの提供を予定しております。

※ 開発中の製品であるため、仕様については変更になる可能性があります。

 

各社概要

東急建設
会社名 東急建設株式会社
代表者 代表取締役社長:寺田 光宏
所在地 東京都渋谷区渋谷1-16-14 渋谷地下鉄ビル
資本金 163億5,444万円(2019年3月31日現在)
営業開始日 1946年3月12日
従業員 2,523名(2019年3月31日現在)
主な事業内容 ・土木建築工事の請負
・土木建築工事に関する調査、企画、地質調査、測量、設計、監理およびコンサルティング業務
・建物および構築物の保守および管理
・不動産の売買、賃貸および仲介業 ほか

 

THK
会社名 THK株式会社
代表者 代表取締役社長:寺町 彰博
所在地 東京都港区芝浦2-12-10
資本金 346億600万円(2018年12月31日現在)
営業開始日 1971年4月10日
従業員 単独3,773名、連結13,478名(2018年12月31日現在)
主な事業内容 ・各種軸受および機械要素の製造、販売
・工作機械およびその部品の製造、販売
・自動車部品、自転車部品および輸送機械部品の製造、販売
・産業用ロボットおよびその関連部品の製造、販売 ほか

 

本件に関する問い合わせ窓口

グローバルマーケティング統括部 中川、岬本(ハナモト)
TEL: 03-5730-3845