2027 ENTRY
PEOPLE
7
CONTENTS

生産技術

の手に頼らない
生産体制を確立する

  • NAME :
    水上 順陽
  • JOINED YEAR :
    2020年 入社
  • DEPARTMENT :
    産業機器統括本部 生産本部 生産技術統括部 装置開発部 装置開発第一課
  • EDUCATION :
    生産工学部 機械工学科 卒
  • 入社理由

    挑戦を続ける姿勢に胸を打たれた

    元々大学で機械に関する幅広い内容を学んでいたため、製造装置やロボットに関われる企業を見ていました。その中で、当社がインターンシップを開催していることを知り、参加してみることに。先輩社員からの説明を通じて、『世にない新しいものを提案し、世に新しい風を吹き込み、豊かな社会づくりに貢献する』という経営理念のもと、製造現場に不可欠な部品やロボットなど常に新しい製品の開発を行っている企業だと知りました。最終的には、そうした色々な製品の開発に携われることはもちろん、部活動を通じた部門を跨いだ交流があるということを聞いて、人間関係が良好で長く働くことができそうだと思い、入社しました。

  • 仕事内容

    装置の開発を通して自動化を促す

    装置開発部は、グループ会社を含む当社の工場内の作業を自動化したり、既存設備をより効率化したりするための装置を開発する部署です。各工場の製造担当からの相談や、装置開発部の担当者が各工場を巡回した際に気づいたニーズをもとに、既存装置の改良や新しい装置の開発を実施。既存装置の改良では設計担当が装置の再設計を行った上で、私の方で新しい機能を付与するためのプログラムを組みます。新しい装置の開発では参考となる機械や自身でつくった試験機をもとに外部メーカーへ実製作を依頼します。製造工程で発生する作業を可能な限り自動化し、人の手を介さない生産体制を確立することを目標に、日々の仕事に取り組んでいます。

  • 仕事のやりがい

    自分のアイデアで現場を支える

    自分が導入した装置によって、製造現場の作業効率が向上したときや製造担当から「作業が楽になった」と言ってもらえたときは嬉しいですね。また、装置を開発する際に自分のアイデアを反映させ、自分と製造担当が思い描いた装置になった際にもやりがいを感じます。現在は既存装置の改良をメインに担当しています。その中で、一つの装置の中にカメラやセンサを追加して、色々な数値を計測できるようにした結果、人による検査工程を減らすことができました。そうした工場全体の作業効率向上に貢献できることがこの仕事の醍醐味だと感じます。

  • 印象に残るエピソード

    失敗から学んだ装置開発のいろは

    入社3年目のときに担当した装置の開発です。先輩社員の異動に伴い、工場に導入予定だった装置の電気設計とプログラム作成を担当しました。しかし、導入直後に不具合が頻発し、製造担当から厳しい言葉をかけられることに。急いで事務所内にあった装置で原因を究明しようとしたところ、上司から「すぐに現場に行った方が良い」と助言を受けました。事務所から工場までは約200kmあり、片道2〜3時間。当時は工場まで足を運ぶ理由が分かっていませんでしたが、現場の復旧に汗を流す製造担当を見た際、その重要性を痛感しました。それからは計20回ぐらい現場に足を運びましたね。ときには工場近くに1週間近く泊まって対応するなど問題解決に奔走。最初は「こんなに止まる装置なら必要ない」と不満げだった製造担当が、対話を重ねるにつれて一緒に問題に向き合ってくれるようになりました。この経験から、現場との信頼関係の築き方や問題が起きた際の対処方法など、現在の業務に活きるたくさんの学びを得ることができました。

今後の目標

【工場の自動化】に、
まっ直ぐ

現時点では工場側からの相談をもとにした装置の改良・開発が多いため、今後は自発的な装置開発ができるようになりたいです。そのためには、工場へ積極的に訪問し、人の手で行っている作業を注視したり、製造担当と密にコミュニケーションを取ったりすることが不可欠だと感じます。先輩は月の3分の2は工場に顔を出し、改善の種を探しています。また、装置を開発する際に用いる機器やプログラムに関する知識も増やすことで新しいアイデアの創出に活かしていきたいです。これからも現在の部署で経験を重ね、自社工場の自動化を推し進める専門家になることを目標としています。

学生時代について

サッカーとともに歩んだ日々

友達の影響で小学校3年生のときにサッカーを始めてから、大学1年生まで夢中になって続けました。教員免許の取得や研究との兼ね合いで、大学の途中で辞めることになりましたが、サッカーを通じて培ったコミュニケーション力や協調性は現在の仕事に活きていると感じます。サッカーを辞めてからもサッカー観戦が好きな友人と出会い、Jリーグや海外サッカーを観るように。イギリスでも2度プレミアリーグを現地で観戦し、迫力と熱気に圧倒されました。

OTHER PEOPLE