1. トップ
  2. 暮らしの中のTHK

暮らしの中のTHK

多岐に渡る分野で使用されているTHK製品をご紹介します。
さらに詳しい製品内容に関しては THKオンラインサービス をご覧ください。

各地で頻発する地震によって、少なからず不安な気持ちを抱かずにはいられません。そんな不安を取り除く、戸建住宅に採用されている「免震システム」についてご紹介します。

戸建免震住宅

戸建免震住宅

地震の脅威から命、財産、くらしを守る

地震対策の構造は、2つに大別されます。柱や梁(はり)、壁の強さで建物の揺れを受け止める「耐震」、そして、基礎に設置した装置の動きで地盤の揺れを受け流す「免震」です。免震とは、住宅と地盤の間を直接固定するのではなく、基礎の上に免震システムを施して地震の揺れから住宅を守る構造です。THKの免震システムは左図のように、住宅と基礎の間にLMガイドを十字型に組み込む事により、地震の揺れを建物に伝えにくくします。
詳しいことは、 免震ウェブサイト へ。THK免震システムについてご紹介いたします。

使用されている製品: 

便利で安全性の高い、確かなものが求められる時代。家庭の中で使われるさまざまな製品もずいぶん進化してきました。そんな家庭の台所にもTHKの技術が活かされています。

システムキッチン

システムキッチン

家族の背丈にピタッと対応するキッチン

ユニバーサルデザイン(UD)システムキッチンの流し台にLMガイド、吊戸棚の昇降部にリニアブッシュとLMシャフトの技術が生かされています。もともと昇降式の流し台は、日々の家事をこなす上でさまざまな力がかかり、上下動によるガタ付きが発生しやすく不安定で安心できませんでした。
しかし、このUDシステムキッチンでは、そのような心配は無用です。そこには、LMガイド「SSR形」が一役買っています。さまざまな力がかかることを考慮し、流し台に剛性の高いLMガイドを使用する事で、がたつきがなくスムーズな動きに変わり、今までにない安全性が確保され、安心して使用していただくことが可能になりました。
いっしょに暮らす家族の年齢の幅が広がる高齢化社会が進む中で、このUDシステムキッチンが更に活躍することでしょう。

使用されている製品: 

高齢化社会を向かえる中、お年寄りの方や身体障害者の方々の移動手段として車椅子の需要が増加しています。そんな車椅子にもTHKの技術が採用されています。

電動昇降車椅子

電動昇降車椅子

安心して暮らせるバリアフリー社会を支える

最近は、街のビルや施設の入り口などの段差部分に、車椅子用のスロープが設置されていますが、段差に対してスロープの距離は長く、介護する方にとっても大きな負担になっていました。
この車椅子は車輪以外に4本の伸縮可能な昇降アームが装着されていて、直接段差を乗り越える事が可能です。その昇降部分にボールねじBTK形とスライドパックFBL形が使用されています。
ガタ付きが無く、静かなスライド機構により、お年寄りや身体障害者の方々に不安感を与えず、安心して利用いただいています。さらに直接段差を乗り越える事が可能なため介護する方への負担も軽減されています。

使用されている製品: 

HSST( High Speed Surface Transport )は、1974年に開発が開始され「科学万博-つくば'85」では多くの人たちに感動的な体験をもたらしました。その後、1989年の「横浜博覧会」では初の営業運転も実施され実用化に大きく前進しました。そんな次世代交通システムにもTHKの製品が採用されています。

リニモ

リニモ
リニモ/写真提供:愛知高速交通(株)

より高速でより急なカーブを曲がるために

2005年愛知県で開催された「愛・地球博」にて、次世代交通システムとして脚光を浴びた「リニモ」。車体に取り付けられた電磁石の電流によって発生するレールへの吸引力を利用して車体を浮かせることによって、車体とレール間におこる摩擦力を抑え高速化を実現しています。
車体の前方が先にカーブ区間に入って行くので、浮上・駆動の役目を担うモジュールが車体と完全に固定されていると、直線にしか動けなくなります。そこで一つの車体に設置された5つのモジュールを左右方向にスライドさせることにより、より急なカーブを走行できるようになりました。このモジュールのスライド機構にLMガイドが採用されたことで滑らかで静かな動きを実現しました。

使用されている製品: 

人々を魅了し楽しませるエンターテインメントのジャンルでもTHKの製品が使われています。

カートゲーム

カートゲーム

激しくそして正確に、スリルや興奮を演出します

最近のビデオゲームはますますリアルさが増して、カーレースや各種スポーツゲームなどは、実際に体験しているような興奮を私たちに提供してくれます。最近では、ビデオ画面と連動して動くアミューズメント機器も増えてきました。
例えば、実際に運転しているような臨場感を演出するカートゲーム機。ドライバーのハンドル操作に合わせてカート自体を左右に回転する機構に、THKのLMガイド、ボールねじ、リンクボールが採用されています。コンパクトながら大きな力に耐え、スムーズに動くTHK製品によって、リアルなドライビング感覚を実現しています。

使用されている製品: 

ガリレオが望遠鏡で天体観測を初めてから約400年が経ち、人類はより遠くの星を、より鮮明に観察するために望遠鏡の精密化・大型化に取組んでいます。天文台で使用される望遠鏡にもTHKの技術が生かされているのです。

国立天文台

国立天文台

天文台の天体望遠鏡はゆっくりと動きながら夜空の星を観測します。振動がなく、スムーズに動作するリニアシステムが天体望遠鏡やドーム(屋根)支えながら静かに動いています。
天文台のドームは400tの重さがありますがRガイドによって案内することで、小さな駆動源で動かすことが可能になります。私達にもっと美しい星達を見せてくれる様になるなら、Rガイドも働き甲斐が有るというものです。

使用されている製品: 

プロスポーツ界に欠かせないアスリートギアのジャンルでも、THKのテクノロジーが活かされています。山岳地帯や荒野での高速走行、段差越えなどの乗用に対応できる、軽量で衝撃に強い「マウンテンバイク」についてご紹介します。

競技用マウンテンバイク

競技用マウンテンバイク

スポーツにも、ハイエンドなこだわりを

米国のマウンテンバイクメーカーであるYeti Cycles(イエティサイクル)社に、THKのLMガイドが採用されました。Yeti Cycles社はマウンテンバイク業界で、多くのプロアスリートから支持されているブランドです。
マウンテンバイクは走行中に飛んだり跳ねたりを繰り返しますが、その衝撃を緩和するために前輪と後輪にはスプリングが取り付けられています。この案内部に、Yeti Cycles社とTHKが共同開発したLMガイドを採用して頂きました。

使用されている製品: 

「人気を集めるスポット」を創り出す際に重要視されるもの。それは、建造物の構造やデザインだけではありません。近年、空間を演出するための「照明」の効果が注目されています。様々な空間を素敵に演出する、ハイグレードな照明機をご紹介します。

ハイグレード照明機

ハイグレード照明機

様々な空間を素敵に演出します

英国のJake Dyson(ジェイク・ダイソン)社によって開発された「モータライト」に、THKのリニアパックが採用されました。
このライトは照射角度の調節が可能な点が特長です。反射鏡の役割を果たすライトの傘部の角度を調整する部分に、THKの「リニアパック」を採用して頂きました。
ホテルやレストラン、劇場等の公共空間の演出はもちろん、一般家庭でのこだわりのインテリアとしても幅広く使われています。

使用されている製品: