THKという社名は、”Toughness”(頑丈で長持ちする製品をお届けする)、”High Quality”(世界最高品質の製品をお届けする)、”Know-how”(新たなノウハウづくりのお手伝いをする)という当社のブランドでもあり、社員一人一人が大切にする価値観です。
ものづくりの現場を支える知恵と工夫をおとどけいたします。
お役立ち情報
工作機械の稼働部によく採用されるのが、LMガイド・リニアガイドなどの直動案内部品、ボールねじなどの駆動伝達部品、およびそれらを組み合わせたアクチュエータなどがあり、これらをまとめて直動システムと呼びます。
これらの直動システムはお客様の環境に合わせた選定や、オプションを活用することでよりよいパフォーマンスを発揮します。またメンテナンスを最適に行うことで、現在起こっている問題解決や、理想の製造現場を構築する糸口になるかもしれません。
情報をまとめたマニュアルもご用意しておりますので、気になる情報があればご確認ください。
また、お問合せフォームもございますので、お気軽にご質問ください。
機械装置の構成部品は定期的なメンテナンスを行うことで、性能を維持しながら長期間ご使用いただけるだけでなく、 大きなトラブルを未然に防ぐことにもつながります。 また、取り付け時に正しい手順を守ることで製品の性能を最大限に引き出せるほか、 目的や用途に応じたオプションを選択することで、寿命を向上させることも可能です。
潤滑について
ベアリングによく用いられる潤滑として、グリースが挙げられます。固形潤滑や、オイル潤滑に比べて、グリース潤滑はメンテナンスの交換頻度、容易さ、現場環境の清掃に関してのバランスが良いものとなります。量産設備や専用機でも多く採用されている汎用的なものですが、選定やメンテナンス方法を疎かにすると、トラブルが起こりやすいだけでなく、コストや環境悪化に繋がるので注意が必要です。THKでは自社製品に最適な種類のグリースを多数取り揃えています。

ピックアップ

強制潤滑
自動ポンプを使用し、一定のインターバルで一定量の潤滑剤を強制的に給脂する方法です。配管などの潤滑設計が必要となりますが、補給忘れによる潤滑切れの心配はありません。
粉塵・異物について
工作機械は加工品により、粉塵、切粉、クーラントなど多種多様な要素が物理的、化学的に構成部品へ悪影響を与えます。異物対策を意識することで、装置のトラブルに対する理解も深まります。部品ごとや、システム全体で加工物の環境に対して動作への対策が施されている場合がほとんどですが、精度への影響・対策は持続的な視点が必要になります。THKの製品が組み込まれている場合は、マニュアルなどご覧いただき日常点検で事前発見を推奨しています。

ピックアップ

ワイパーリングW
外周8ヶ所のスリットで異物を除去することで、異物の流入を防ぎます。スプリングにより一定圧でボールねじ軸に接触しているので、グリースの流出を抑えつつ、発熱を最小限に抑えます。長期間使用しても劣化しにくい耐摩耗性、耐薬品性に優れた材質を採用しております。
取付・配線について
各パーツの取付けテクニックは装置精度や部品寿命に直結しやすく、多くのお客様が重要視しています。リスクを減らすためには部品点数を減らすユニット化の考え方もあります。THKメンテナンスガイドブックでは、お客様がリニアガイド等の直動システムについて、正しい取付方法を知っていただくことで公表値の再現ができること、間違った取付方法を行うことで偏荷重などのトラブルにより早期破損に見舞われることなどを紹介しています。

ピックアップ

LMレールをベース突き当て面にしっかりと突きあてて、LMレール取付けボルト穴 の位置をクランプで挟み込み、LMレール取付けボルトを本締めします。 これを取付ボルトのピッチ毎に行なってください。
注) 締め付けトルクは製品によって異なりますので総合カタログを ご確認ください。LMレールは中央から端にかけて本締めしてください。
みんなの現場Tips
工作機械のユーザーからいただいた、同じユーザーへのアドバイスを定期更新して載せています。
皆さんへアドバイスをお願いいたします。
※本アンケートでは、社会的に不適切とされる表現の記入はご遠慮ください。
THKものづくりサロン
THKは、世界で初めてLMガイド(Linear Motion Guide:直線運動案内)の開発に成功したパイオニアであり、世界シェアNo.1の機械要素部品メーカです。 ”THK ものづくりサロン”では、製品にまつわる特徴や技術などを動画で、分かりやすく解説します!

新製品ニュース
次世代マルチ吸着ハンド
複雑な形状にフィットする「次世代マルチ吸着ハンド」の受注を開始 ~可搬質量の向上により、自動車部品業界向けに用途を拡大【ニュースリリース】
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、複雑な形状をしたワークの吸着に適した、自動車部品業界向け「次世代マルチ吸着ハンド(TNH08-V09)」の受注・・・
工作機械向け製品
クロスローラーリングに総ローラータイプが登場 ~高剛性かつ特殊環境にも対応可能~【ニュースリリース】
THK株式会社(東京都港区 代表取締役社長:寺町 崇史、以下、THK)は、クロスローラーリングに総ローラータイプを追加いたします。
クロスローラーリングはあらゆる方向の荷重を負荷できる、回転精度が高いローラーベアリングです。1個の軸受でラジアル荷重、アキシアル・・・
業界別ニーズに応えるTHK製品
物流・ロジスティクス
本サイトでは、物流現場の自動化・省力化に課題をお持ちの方やマテハン機器を設計する方へ向けて、人手不足の解消や作業者の負荷軽減を実現し、設備稼働の効率化と物流の生産性向上に貢献する製品・サービスをご提案します。物流倉庫の地震対策に適した免震装置もご紹介しています。この機会にぜひご覧ください。
生産ラインの自働化にTHK
本サイトでは、食品工場の自動化や食品機械の設計・製造に課題をお持ちの方へ向けて、人手不足の解消や作業者の負荷軽減を実現し、生産効率を高めるための自動化・省力化に貢献する製品・サービスをご紹介しています。また、食品工場環境でも使用可能な異物混入を防ぐ電動アクチュエータや耐食・高温に対応した表面処理・機械要素部品もご紹介していますので、この機会にぜひご覧ください。
半導体製造業
本サイトでは半導体製造工程の課題解決を支援する製品をご紹介しています。ナノレベルの位置決めを可能にするステージや、低発塵・耐環境性に優れた直動部品をラインアップ。真空・クリーン・磁場など特殊環境にも対応し、生産性向上と装置の高性能化に貢献します。