THKとは
LMガイドのパイオニア
機械の運動部は、回転と直線、そしてこれらの組み合わせに大別されるといっても過言ではありません。回転運動部はすでに約110年前に、回転用ベアリングが開発され、ほとんどが「ころがり化」し、大きな技術革新をもたらしました。その「ころがり化」は、摩擦抵抗を最小に抑え、動力エネルギーの節約、ひいては性能向上に大きく貢献しました。これに対して、直線運動部の「ころがり化」は、回転運動部のそれに比べて十数倍のメリットがあるにもかかわらず、実現されていませんでした。
THKは、これまで困難といわれてきた機械の直線運動部のころがり化を独自の技術により実現し、1972年「直線運動案内(Linear Motion
Guide –
LMガイド)」として世界で初めて製品化しました。この直線運動部のころがり化は、メカトロニクス機器の高精度化・高速化・省力化など、機械性能を飛躍的に向上させました。
THKの「LMガイド」を取付けることにより、工作機械、産業用ロボットは超精密な作業が可能となり、半導体製造装置も、サブミクロン単位の精度を実現しました。最近では、液晶製造ライン、鉄道車両、福祉車両、医療用機器、高層ビルや住宅、アミューズメント機器などにも使用され「LMガイド」の用途はまさに無限大の広がりを見せています。
LMガイド(リニアガイド)テクノロジー
LMガイド(リニアガイド)について、初めての方から選定・購入をお考えの方に役立つ情報を解説しています。
会社紹介動画
ここに、THK
「THKの製品は一体どんなところに使われているの?」
「皆さまの身の回りのさまざまな場面です。」
これが私たちの答えです。ものづくりの現場で、未来を切り開く研究で、そしてくらしの中で。LMガイド、ボールスプライン、ボールねじ、クロスローラーリングなど、THKの製品は見えないところで活躍しています。
社会を支える
社会基盤の整備や、よりよい産業の発展に貢献しています。
情報技術(IT分野)、運輸・交通、土木・建築、さらには食生活や都市機能など、こうした社会基盤を独自技術で支え、新たな価値の創造をお手伝いすることも、THKの仕事のひとつです。
通信インフラ分野
現代社会をつかさどる神経系統ともいえる 通信インフラの分野。その中でも光ファイバーの信頼性向上は重要な課題です。 ここで活躍している光ファイバー検査機は、 『LMガイド』、 『ボールねじ』といったTHK製品を組み合わせて精密な検査を行っています。
シールドマシン(掘削機)
地上が飽和状態となっている都市部では、地下を利用した運輸・交通の整備が必須となっています。その地下を掘り進める力として活躍するのが シールドマシン(掘削機)です。このシールドマシンのコンクリート運び出し部分と正確な取り付けを行うロボット部分に 『LMガイド』が使用されています。
立体駐車場や田植え機
車社会における都市の立体駐車場や、農業の生産性を向上させる田植え機など、社会を支えるさまざまなシーンに、THKテクノロジーは登場します。
ものづくりを変える
最新の技術を支える製品を送り出しています。
世界に誇る最新鋭の製品を生み出すためには、その製品を生み出す製造工程における製品の優秀さが不可欠です。この部分をしっかり支え、製品をさらに高い次元に引き上げること、それもTHKの仕事のひとつです
。
半導体製造装置
さまざまなIT関連製品の頭脳ともいえる半導体を製造する 半導体製造装置には、高精度で高い生産性が要求されます。半導体は製品自体が極小で、その製造装置に求められるのは、1mmの1万分の1以下という、あまりにも微細な動きで、この動きをきちんと制御する技術を実現するためにTHKの 『ミニチュアLMガイド』、 『ミニチュアボールねじ』といった製品が採用されています。
電子部品実装機や産業用ロボット搬送装置
携帯電話やデジタルカメラの中にある電気回路基盤。この基盤にICやその他の電子部品を取り付ける 電子部品実装機では 『LMガイド』がミクロや秒単位での要求にお応えしています。一方、 産業用ロボット、搬送装置など、力強くものづくりを支える部分でもLMガイドはその力を発揮しています。THKのテクノロジーは、ものづくりの幅広い分野で活躍しています。
命を守る
安全、医療…。 命を守るための信頼の技術です。
人々の生命や財産を守る。そのためにTHKがお手伝いできることは、数多くあります。医師の目となり、ケアスタッフの手足となり、そして大切な家を支える柱となる…。
そのための技術を生み出していくことも、THKの仕事のひとつです。
CTスキャナ
脳など、身体の内部を診断できる CTスキャナやX線の制御部分など、医師の正確な判断を支える医療機器には 『LMガイド』が採用されています。 滑らかで静かな動作のできるLMガイドは、機能ばかりではなく、被験者に安心感を与えます。
ホームドア
新交通システムや地下鉄など、駅で ホームドアが設置されるようになりました。ワンマン運転や自動運転など、交通機関の省力化は、乗降者の安全を保証するホームドアの実現があってこそ可能になったといっても過言ではありません。ドアのスムーズな動きと、薄型ながら頑丈なスライド機構の実現に 『LMガイド』が貢献しています。
THK免震
一瞬にして人の命や財産を奪う地震災害に対して、従来は耐震構造で回避するのが主流でしたが、現在は、「耐える」から、「揺れ」そのものを受け流すことで被害を最小限に抑える、 免震システムが実用化されています。 THKは戸建て住宅から高層ビルまで対応できる 『免震用LMガイド』を開発。 THKは、今後も免震システムの可能性を広げていきます。
くらしを彩る
笑顔を広げる、便利を広げる。「意外な場所」でもTHKが登場します。
少し日常生活に目を向けて見ましょう。
「こんな身近なところで?」や「こんな場面で?」と思われるかもしれません。テクノロジーでくらしを便利にすることや楽しくすることを提供する。それもTHKの仕事のひとつです。
地球と歩む
地球企業の一員として…。環境はTHKの大切な経営資源です。
グローバルなフィールドで企業活動を行うTHKにとって、地球、自然、環境を意識した経営や技術開発、
製造は当然の責務だと考えています。
環境を考慮した製品づくりや地球と自然のこれからを見据える取り組みもTHKの役割と考えています。
環境対策
21世紀に生きる企業
として、環境への対応は不可欠なものです。THKにおける環境への対応には2つの大きな方向性があります。ひとつは製造工程や企業活動の中で、省エネルギーやリサイクル、さらに廃棄物への対応など、主に自社の経営方針における取り組みです。それぞれの工場で 環境対策に取り組んでいます。
もうひとつは、製品の持つメリットによって環境に寄与するという取り組みです。 『LMガイド』がもたらした、すべりを「ころがり」に変える技術革新により、あらゆる機械の省エネ化をハイレベルで実現します。