切削加工における構成刃先:原因と対策

HELPFUL TIPS

構成刃先の概要と対策の重要性

構成刃先とは、切削加工中に工具の刃先に金属の微小な塊が付着し、工具の切削性能を低下させる現象です。
この現象は、加工精度の低下や工具寿命の短縮を引き起こすため、製造業において重要な課題となっています。

構成刃先が引き起こす問題

構成刃先が発生すると、以下のような課題が生じます。

加工精度の低下

構成刃先が発生すると、工具の刃先に切粉が付着し、新たな切れ刃が形成されます。この新たな切れ刃は、元の工具の形状とは異なるため、加工中の切り込み量や切削角度が変動します。

寸法精度の不安定

構成刃先が成長・脱落を繰り返すため、切り込み量が一定せず、加工した部品の寸法が不安定になります。
形状の変形:工具の形状が変わることで、加工した部品の形状も変わり、設計通りの形状を維持することが難しくなります。

工具寿命の短縮

構成刃先が工具の刃先に付着すると、切削中の摩擦が増加します。この摩擦の増加により、工具の刃先が高温になりやすくなります。高温状態が続くと、工具の素材が熱によって劣化し、硬度や耐摩耗性が低下します。これにより、工具の寿命が大幅に短縮されます。

構成刃先がもたらす影響

構成刃先が工具に強く溶着することで、以下のような影響が発生します。

過度の摩擦と熱

構成刃先が刃先に付着することで、切削中の摩擦と熱が増加します。これにより、工具の素材が早く劣化し、寿命が短くなります。

刃先の欠損

構成刃先が脱落する際に、工具の刃先も一緒に剥がれ落ちることがあります。これにより、刃先が欠けたり、チッピングが発生しやすくなります。

頻繁な工具交換

工具寿命が短くなるため、頻繁に工具を交換する必要が生じ、生産効率が低下します。

表面粗さの悪化

構成刃先が刃先を覆うことで、工具の切れ味が低下し、材料をむしり取るような削り方になります。これにより、加工後の表面が粗くなります。

表面の転写

構成刃先の形状がワーク表面に転写されるため、表面の仕上げ品質が低下します。これにより、追加の研磨作業が必要になることがあります。

加工速度の低下

構成刃先が刃先に付着することで、切削中の抵抗が増加します。これにより、工具にかかる負荷が大きくなり、加工速度が低下します。

加工効率の低下

切削抵抗が増加することで、工具の進行速度を遅くせざるを得なくなり、全体の加工効率が低下します。

エネルギー消費の増加

切削抵抗が増加することで、加工に必要なエネルギーも増加し、コストが上昇します。

構成刃先の発生要因と防止策

これらの問題を解決するためには、構成刃先の発生を抑えるための対策(適切な工具選定、切削条件の最適化、クーラントの使用など)が重要となります。

構成刃先が発生しやすい条件

構成刃先は以下の条件下で発生しやすくなります。

低速切削

切削速度が低いと、材料が刃先に付着しやすくなります。

高温条件

切削中に発生する高温が材料の付着を促進します。

材料の性質

特定の材料(例:アルミニウムや銅)は、構成刃先が発生しやすい性質を持っています。

潤滑不足

適切な潤滑が行われていない場合、摩擦が増加し、構成刃先が発生しやすくなります。

構成刃先を防ぐための具体的な対策

構成刃先を防ぐために以下対策が挙げられます。

切削速度の最適化

適切な切削速度を選定することで、構成刃先の発生を抑制します。

冷却・潤滑の強化

冷却剤や潤滑剤を適切に使用することで、刃先の温度を下げ、材料の付着を防ぎます。

工具材質の選定

構成刃先が発生しにくい材質の工具を選ぶことが効果的です。

コーティングの利用

工具に適切なコーティングを施すことで、材料の付着を防ぎます。

切削条件の調整

切削深さや送り速度を調整することで、構成刃先の発生を抑えることができます。

構成刃先の原因と対策まとめ

構成刃先は、切削加工中に工具の刃先に金属が付着し、加工精度や工具寿命を低下させる現象です。
これを防ぐためには、適切な切削速度、冷却・潤滑、工具材質の選定、コーティングの利用が重要です。
これらの対策で、加工品質と効率を向上させることができます。

切削加工における構成刃先とは|構成刃先の原因と対策|株式会社MAZIN