Skip to Contents

Macchinari industriali generici

Macchinario per l'imballaggio automatico di generi alimentari/medicinali

 

In molti settori in cui in passato veniva impiegata la manodopera manuale, ora vengono utilizzati diversi tipi di macchine di produzione, per aumentare l'automazione e ridurre l'impiego di forza lavoro. THK si colloca in questo ambito con i suoi prodotti presenti sia nei dispositivi che ripetono semplicemente la stessa operazione in modo accurato ed efficiente che in quelli in cui viene riprodotta la precisione dell'artigiano.


Macchine formatrici ad iniezione elettrica

Dall'energia idraulica all'elettricità. Il problema della salvaguardia ambientale ha spinto diversi produttori a scegliere macchine formatrici ad iniezione alimentate mediante energia elettrica. In queste macchine, vengono utilizzate viti a ricircolo di sfere con grande capacità di carico, dotate della stessa forza di serraggio dei cilindri idraulici, e guide LM ad elevata rigidezza per un posizionamento accurato degli stampi.

Presse per punzonatura

A quale velocità si esegue la punzonatura? Le velocità di punzonatura sono sempre maggiori e le viti a ricircolo di sfere a passo ampio sono ideali per spostare sottili lastre di acciaio con una accelerazione o decelerazione elevata. Per ottenere questi movimenti di lavorazione ad alta velocità, si utilizzano le guide LM a Sfere Ingabbiate e le viti a ricircolo di sfere.

Apparecchiatura per la saldatura di resina

Per saldare due tubi in resina, occorre riscaldarli simultaneamente e spingerli insieme, con una pressione fissa, lungo una linea retta. Questo tipo di saldatura preciso ed affidabile può venire eseguito posizionando i tubi mediante le guide LM.

Imballatrici a compressione orizzontale

Nelle cartiere, le guide LM a Sfere Ingabbiate e la vite a ricircolo di sfere di precisione con Caged Technology, tipo HBN,  vengono utilizzate nei sistemi di azionamento elettrico delle imballatrici per la compressione degli scarti di carta. In passato, i cilindri idraulici trovavano impiego nello spostamento delle forme compresse ma durante la manutenzione dell'apparecchiatura si verificavano perdita e deterioramento dell'olio che arrivava ad intaccare anche i ritagli di carta e le periferiche. Diversamente, l'impiego di un sistema di trasmissione a motore, unitamente alla vite HBN, la cui resistenza a carichi elevati è pari a quella dei cilindri idraulici, elimina il problema delle perdite di olio e contribuisce ad una maggiore compattezza delle imballatrici.

Prodotti utilizzati

Guida LM

Guida LM

La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.

Vite a ricircolo di sfere

Vite a ricircolo di sfere

La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.


Attuatore a guida LM

Attuatore a guida LM

L'attuatore a guida LM è un'unità compatta caratterizzata da elevata rigidezza ed alta precisione, dotata di una guida LM integrata con una vite a ricircolo di sfere.

Guida leggera

Guida leggera

La guida leggera è un sistema di moto lineare economico e compatto per corsa illimitata e silenziosa, grazie alle corone di sfere integrate nel carrello e alle gole stampate ad alta precisione.


Guida telescopica

Guida telescopica

La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura.

Manicotto a sfere lineare

Manicotto a sfere lineare

Il manicotto a sfere è un sistema lineare utilizzato con un albero LM dotato di albero cilindrico.


Vite con chiocciola a strisciamento

Vite con chiocciola a strisciamento

La vite con chiocciola a strisciamento è una vite con un angolo del filetto di 45°, non facilmente ottenibile con la lavorazione.

Perno folle

Perno folle

Il perno folle è un cuscinetto compatto dotato di albero ad elevata rigidezza e un cuscinetto a rullini incorporato.


Accessori di lubrificazione

Accessori di lubrificazione

È disponibile un assortimento di prodotti di lubrificazione ideati per garantire una sufficiente lubrificazione delle macchine.